This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:moran.deng@wpi-group.com

Guru**** 2363450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605, DRV2605L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/584797/drv2605l-moran-deng-wpi-group-com

部件号:DRV2605L
主题中讨论的其他部件:DRV2605

在执事公司,我们使用TI drv2605振动器。 我们有它的内核驱动程序

工作正常,但是我们没有HAL层和用户级支持

用于振动器。 请包括TI以向我们提供代码支持

HAL层中的Android N。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Moran,

    让我与我们的Android专家联系。 他本周剩余时间不在办公室,因此回复可能会推迟到下周。
    据我所知,我们仅开发了Android驱动程序。
    您能否说明您正在使用的是哪种设备,即DRV2605或DRV2605L? 它们不是同一个设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kelly
    我确认设备是DRV2605。
    感谢您的支持,希望尽快回复。

    此致
    Moran Deng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kelly
    如有任何有关DRV2650的回复,请

    此致
    Moran Deng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moran:

    我们没有Android N或M的HAL层代码

    我们仅提供示例Android 驱动程序代码以帮助客户入门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Peter  

    请共享Android驱动 程序代码以在Android中启用振动器。

    谢谢。

     

     

    此致

    Moran Deng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。