This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702-Q1:SH1休眠模式的电压为0.8V

Guru**** 2362860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/584226/drv8702-q1-sh1-sleep-mode-has-voltage-0-8v

部件号:DRV8702-Q1

您好,我有一个关于SH1电压的问题。 如果nSLEEP=0,则SH1的输出不是高Z,测得的电压为0.8V,但应为2.2V (高Z)。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sammi:

    您在什么情况下看到了这种情况? 您提供了什么虚拟机? 您为什么认为它应该是2.2V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,感谢您的回复。 如果Hi-Z下SH1的电压不是2.2V,则Hi-Z模式下SH1的状态是什么? 在Hi-Z模式下,SH1的电压如何? 能否给我提供有关SH1内部电路的更多详细信息?
    谢谢。

    Sammi.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sammi:

    在Hi-Z模式下,SH1的电压应约为0.7伏。 数据表中的第7部分显示了SH1内部的电路。在Hi-Z模式下,二极管中有一个并联的大电阻器驱动接地。 因此,二极管的电压应为0.7V。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Luis,

    您能否提供有关电路的更详细信息? 我看到了带有R (OFF)电阻器的主体二极管系列,但为什么二极管会驱动接地? 谢谢。

    此致,
    Sammi.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sammy:

    在这种情况下,GHZ引脚连接到接地。 我希望这对我有帮助,谢谢。