This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:drv1.0983万参数可能影响电机电流多少相对误差?

Guru**** 2364370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/584617/drv10983-drv10983-parameters-may-affect-motor-current-how-much-relative-error

部件号:DRV1.0983万

TI专家,您好!

 

根据以下规则,我的客户的风扇是好的还是坏的,

“CCW:160mA (+NG/-25 %),Over +NG/ 12.5 -25 % is (逆时针:160mA (+NG/-),Over +NG/-12.5

有人能解释一下任何drv1.0983万参数对电机电流的影响程度吗? (例如:RDSon为0.25 Ω 至0.4 Ω)

规则是否正确?

风扇电动机相位电阻器为7.32 欧姆,相位电感器为3 mH。

测试机和风扇PCB的电流消耗为100mA。

 

下表是测试结果。

“测试机器+风扇PCB+风扇电机”总电流消耗如下表所示

50 % 占空比速度

电流(A)

100 % 占空比速度

电流(A)

风扇1正常

2160

0.11

4330.

0.16

风扇2正常

2160

0.11

4285

0.16

风扇1损坏

2160

0.13

4345

0.18

风扇2损坏

2200

0.14

4360

0.18~0.19

 风扇电机电流消耗如下表所示

50 % 占空比速度

电流(A)

100 % 占空比速度

电流(A)

风扇1正常

2160

0.01

4330.

0.06

风扇2正常

2160

0.01

4285

0.06

风扇1损坏

2160

0.03

4345

0.08

风扇2损坏

2200

0.04

4360

0.08~0.09

谢谢!

 

此致,

西门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Siden:
    我们的专家已收到通知,应尽快答复。 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Siden:

    很抱歉回复延迟。
    电流消耗取决于RDS ON,电阻和扭矩常数。
    在正常操作期间,电动机的电阻将与FET的RDS串联,因此电动机的电阻将成为主要因素。

    BLDC系统中的电流由I =(U - BEMF)/R提供,其中I为相电流,BEMF为KT*速度,R为电动机电阻+RDSON,U为施加电压。

    请监控良好样品v/s不良样品中的电压和电流,并根据测量值判断其是否来自驱动器或电机

    此致,
    Krushal