This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:启动时锁定2

Guru**** 2368800 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/578581/drv10983-lock-2-on-startup

部件号:DRV1.0983万
主题中讨论的其它部件:USB2ANY

您好,

我们正在使用叶轮驱动一个小型BDCM。  正常运行是正常的,但偶尔会出现错误启动,即电机低速旋转且锁定2打开。  这种情况可能是由于在电动机一直旋转且速度电压再次升高时仍在减速(几乎停止)时提供速度需求而引起的。 我尝试取消检查某些锁定检测,但问题仍然存在。  将速度电压调零可清除此情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    我们的专家已经联系过,应该很快作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    症状表明相位到相位KT值的配置不准确,请验证此值是否已正确编程。 尝试更改此值,并检查问题是否消失。

    您可以尝试的另一项操作是更改'T CONTROL Advance (T控制提前)'的值。 对于启动失败,请尝试增加开至闭环阈值。


    此致,
    Krushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢-相位到相位KT值对于使电动机以最大速度运行至关重要-它设置为电动机制造商指定的值6.4 mV/Hz -我尝试将其加减,但电动机不能正常运行。  除了低速之外,一切都运行良好-如果 我启动它,然后将速度降低到低速,它将达到只以低速旋转的程度,从而拉动相对较高的电流,并且不会响应速度需求的增加。  在应用程序中,电机不需要低速运行,但问题是,如果风扇在启动时旋转,电机在启动时就会进入此状态。  低速时,测得的速度常数约为100!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    请您低速共享相电流波形吗? 请告诉我们,这种情况的速度是多少-在电气Hz和最大速度的百分比方面?

    此致,
    Krushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,我会在获得替换开发套件时执行此操作。  我刚刚把USB2ANY接口的芯片吹了出来:-(

    我注意到,我可以通过停转电机来引发这种情况-在启动时轻触电枢,或在开环时停转,或者如果我将其停转在闭环时,它将停止,然后通常开始缓慢旋转。  无论如何,当我得到套件时,会有更多的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,很抱歉由于某些设备维修而造成的延迟。
    相电流波形在约3安培PP时约为2 Hz。 最高速度约为1.5 KHz。 在低速锁定时,它不会对速度需求信号(模拟)作出响应。 将需求设置为零将清除问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到一种方法来发布当前波形的jpg。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了! 这是相电流波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    是否可以在GUI的“高级设置”页面上禁用AVS功能,并查看问题是否消失。

    此致,
    Krushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-我试过,但也没有什么不同。