This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5851EVM:具有直流总线的ISO5851EVM

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5851EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/585318/iso5851evm-iso5851evm-with-dc-bus

部件号:ISO5851EVM

您好,

我们有一位客户提出以下问题:

“ ISO5851EVM是否可以与直流总线配合使用? 如果是,是否可以通过一个IGBT控制DC总线上的电压,类似于DC制动斩波器? "

 

您可以提供帮助吗?

提前感谢您的支持。

此致

Bogdan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bogdan,

    总线电压和负载是多少?

    此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bogdan

    EVM可用于驱动IGBT,具体取决于客户的系统配置。
    您是否知道客户希望如何将EVM连接到功率级?

    谨致问候,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Guy的,想进一步解释一下。 具有超规格直流电容的直流总线是30kwp风力涡轮机和12 KWP太阳能阵列的常见耦合点。 所有这些均为高VDC (100 - 350 VDC)。 在连接到总线的所有逆变器都以全交流电容量产生后,我尝试将直流电压调节为3oo VDC。 我希望使用驱动器通过参考电压读取直流电压,进而创建IGBT信号,通过电阻负载维护或将直流电压保持在300VDC。 有点像制动切碎器或动态制动器。 我们非常感谢您的任何想法。 提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    EVM将使用直流总线参考电压来生成驱动IGBT的信号,从而通过通过IGBT的耗散功率将IGBT调节/保持直流总线电压,并使其进入电阻负载。

    提前感谢。