This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:以高于51 Hz的速度驱动BLDC

Guru**** 2364370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/585402/drv10983-driving-a-bldc-faster-than-51-hz

部件号:DRV1.0983万

我最近发现了DRV1.0983万,它看起来非常适合我们尝试完成的工作,但有一个例外:它只能驱动51 Hz的输出相位。 我们正在使用4极3相电机,尝试以1.2万 转速驱动它。 为了使用我们的给定电动机达到这一目的,我们需要以400 Hz的频率驱动输出。 是否有任何其他具有类似功能的TI部件能够以该速率驱动? 或者DRV1.0983万是否可以更快地驱动?

谢谢!

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    您如何控制电动机的速度? DRV1.0983万能够以400 Hz的频率驱动电动机,并且可以通过增加速度命令来提高速度。

    如果您还没有进行调整,我建议您进行调整: http://www.ti.com/lit/ug/slou395c/slou395c.pdf

    此致,

    Krushal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Krushal,

    我将通过I2C控制驱动器。 数据表中指明,当SpdCtrl[8:0]设置为0x01FF (511)时,最大速度为。 使用方程式7,这显示了最大转速为1530 RPM的4极电机。 是否可以将MotorSpeed1和2设置为高于0x01FF? 这似乎是产出中的限制因素。  

    谢谢!

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    SpdCtrl设置实际上不能替换为公式7。 SpdCtrl是占空比的数字表示,其中0x01FF (511)对应于100 % 占空比(有关电机转速控制的详细信息,请参阅数据表中的9.3 3)。 马达旋转时,MotorSpeed1和MotorSpeed2寄存器将自动更新。 这些寄存器是只读的,与Equation 7一起使用以读取速度。

    DRV1.0983万的推荐电频最高可达1000 Hz,因此它应该能够满足您的电动机RPM要求。

    谢谢!

    Phil