主题中讨论的其他部件: DRV8412, DRV8711
您好,
我打算使用DRV8432芯片在微步进模式下运行步进电机。 我已查看DRV8432数据表,但没有找到有关如何设置微步进模式的信息。 我的欠载是为了做到这一点,我必须为逐周期(CBC)限流模式设置芯片,并且能够通过电压DAC或其他方式在外部调整OC阈值。 我在这个论坛中查找并找到了对具有微步进模式的DRV8412-C2-Kit的参考。 然后,我检查了套件随附的驱动器板的示意图,发现该电路包含PWM DAC并允许外部OC阈值控制。 但是,目前尚不清楚如何为给定的所需OC阈值选择DAC的输出电压和Oc_ADJ引脚的电阻值。 DRV8432数据表中对电流限制功能的描述非常有限且缺乏力度,不足以全面了解电路的功能。 因此,我的问题如下。
1.您是否可以提供有关电流感应和OC保护功能的更深入的说明,以及所涉及电路的详细方框图?
2.您是否可以提供一个公式来准确描述DAC输出电压,外部OC-ADJ电阻值和所需OC CBC保护阈值之间的功能关系?
3. DRV8412对OC-ADJ引脚更改的典型响应时间是多少?
Michael