This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:触觉驱动程序的屏幕要求

Guru**** 2367820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625, DRV2605, DRV2667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/585293/drv2667-screen-requirement-for-haptics-driver

部件号:DRV2667
主题中讨论的其他部件:DRV2605,DRV2625

大家好,

我想知道我们的触感驱动器DRV2667和DRV2605是否可以应用于电容式触摸屏和 电阻 式触摸屏?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fery:

    是的,任何一种设备都可以为电容式或电阻式触摸屏提供触觉反馈。 将DRV2667与压电元件配合使用的优点是,与使用DRV2605的LRA系统的响应时间(~20ms)相比,响应时间要快得多(~2ms)。 我也会推荐DRV2625而不是DRV2605。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kelly,

    感谢您的快速响应!
    由于我的客户打算在汽车信息娱乐应用程序中使用DRV2667,我们是否有任何相关文档或参考设计可供您分享?

    谢谢你。