This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万EVM:DRV1.0983万EVM关于模拟模式问题

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/585129/drv10983evm-drv10983evm-about-the-analog-mode-issues

部件号:DRV1.0983万EVM
主题中讨论的其它部件: USB2ANY

大家好,

客户正在使用 DRV1.0983万EVM。

首先,他将2个引脚连接到J2的1个引脚

第二,他逆时针转动R14至末尾

第三,在EVM板上通电后,电机将自动开始旋转。 然后,如果客户 顺时针旋转R14,则速度将增加。

如果移除J2的短罩并 保持J2浮动,速度保持不变。 如果拆除 J1的短罩, 电机将会拆除

先停止,然后再沿相反方向旋转。  

第四,他无法将EVM板正确连接到GUI软件。  计算机显示一些 信息。 请检查 附件。

问题1:如何 解决第三和第四个问题?

问题2:如何正确操作EVM板?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey,

     1.对于J1:(Dir Pin),这是正确的行为。

     2.对于J2:请告诉我速度引脚连接到模拟或数字?

     3. 对于GUI到EVM :PC连接到USB2ANY到EVM板。 (I2C接口用于通信)。   请在观察这些错误消息时与我分享客户设置吗?   

      有关详细信息,请参阅 DRV1.0983万EVM和DRV1.0975万EVM用户指南(修订版 C) 从Web。

     

    谢谢!

    珍妮特