This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:是否有任何等效的IC,但用于更高的电流需求?

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/582178/drv8871-is-there-any-equivalent-ic-but-for-higher-currend-needs

部件号:DRV8871
主题中讨论的其他部件: DRV8432

您好!  

我目前正在研究一个战斗机器人的电机控制,我正在考虑使用DRV8871。 但是,由于我们为机器人选择的电机(一个Beetleweight,1.36 kg)的失速电流为5.6A,并且可能峰值电流远远超过此值,因此DRV8871无法正常供电。  

因此,我想知道:是否有与DRV8871相对应的IC提供更高的电流,或者我是否应该放大我的电流信号?  

提前感谢大家!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    附录:这是我们正在使用的电机。

    www.pololu.com/.../3204
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nathan,

    如果不需要这样高的电流,DRV8871可以使用Ilim引脚限制电流。 数据表中的7.3 3节介绍了当前的调节。 我希望这对我有所帮助,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我需要更高的电流,而不是更低的电流。 那么,我该怎么办? 我是否将DRV8871输出提升至所需的值,或者是否有任何IC正确为我的电机供电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nathan,

    您是否看过DRV8432? 这是具有集成FET的高电流器件。

    另一种选择是使用栅极驱动器设备并对外部FET进行相应的额定值。 在此处查看我们为门控车手提供的产品组合。 谢谢你。