This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8307:BLDC电机驱动器运行异常

Guru**** 2370760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8307
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/584101/drv8307-bldc-motor-driver-abnormal-operation

部件号:DRV8307

您好,

我是电动机驱动器的初学者,使用TI的DRV8307时遇到了问题

症状如下所示。

-> 依次重复启动和停止时,发现不启动的症状。

:电动机发出较高的频率声音。( 在步进电动机的视图中,它似乎不相。)

操作序列:

 On sequence:Enable On -> PWM Operate 1 % ~ 100 % 1ms Period 1 % step。

 Off sequence (关闭序列):1 % ~ 100 % 1ms period 1 % step enable off (关闭1ms周期时间间隔启用步

您认为根本原因是什么?

霍尔位置识别失败?

驱动电机时的操作程序不正确?

此致,

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS您好!
    我们的专家已得到通知,并将尽快作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Luis,
    我仍在等待您的回复。

    谢谢!
    TS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,您好!

    这通常是由于霍尔传感器连接不正确造成的问题。 数据表第20页上的8.1 1节概述了此设备的正确霍尔传感器连接。 如果使用霍尔IC,我建议确保正确的霍尔传感器连接(相位与霍尔传感器对齐),并确保HX-针脚上的偏压正确。