This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:DRV110峰值和保持值之间的电流下降

Guru**** 2365160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/585118/drv110-drv110-current-dropout-between-peak-and-hold-values

部件号:DRV110

我看到我的峰值和持有值之间大约有30毫秒的'关闭'时间。 驱动器输出(输出引脚)显然完全关闭了电磁阀电流衰减的原因,但在输出恢复PWMing并使电流达到保持水平之前,电磁阀电流继续衰减到低于保持值并低于~20ms的保持设定点。 这就好像在2个引用之间切换的内部MUX有一些死机时间,或者有一个句点(20-30ms),其中引用为~ 0。 因为这看起来很奇怪,所以我更换了IC,但观察到了同样的结果。

黄色为MOSFET放电,品红色为线圈电流(使用电流探头测量)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kevin,

    这很奇怪。 我以前从未见过这种行为。 从峰值切换至保持时,PWM循环通常会达到最小7.5 % ,但它将继续使用PWM。

    请您与我分享您的示意图吗? 如果邮件中包含您不想在此处共享的信息,您可以通过私人邮件将其发送给我。