This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801:VPROPI输出电流

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/582719/drv8801-vpropi-output-current

部件号:DRV8801

我使用的DRV8801在VPROPI输出引脚上的负载电阻总计为50K,电阻读数为1.31V (这不是电流的5倍),如果我去除我得到的电阻为2.0V (这是线圈电流的5倍)。 引脚的输出阻抗似乎超过了,但我在数据表中找不到任何东西。 此销可以精确驱动的最大负载是多少?

谢谢!

Sheldon

(8801_VPROPI_OUT连接到ADC)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sheldon,

    我们将很快进行调查并作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:将输出接地电阻提高到150K仍无法解决问题。 零件内部是否存在串联电阻或分压器电路?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有什么事吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sheldon,

    VPROPI信号应与图中所示的电阻器一起正常工作。

    信号是否被ADC分割然后读取? 接收装置内是否存在一些电阻,从而改变了分禾器比率?

    您是否可以尝试将R319更改为100欧姆,将R318更改为49.9K?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick,

    正如你所说,我换了电阻器。 测量的电压(使用示波器)如下:
    Vsense = 0.1V
    VPROPI = 0.348V (应为0.5V)
    8801_VpropI_OUT = 0.348V (应为0.5V)

    然后将50K电阻器放在R319上并拆下R318
    Vsense = 0.1V
    Vpropi = 0.500V
    8801_vpropi_out = 0.500V

    我不相信我的ADC正在加载电路。

    我确实注意到我的电路的采样和保持部分会定期加载电路,所以我在R318的parallel中添加了0.1uF保护罩,在没有定期加载的情况下得到了相同的结果。

    我的ADC的总输入电阻为200欧姆。

    我正在执行分压器电路,因为我的ADC最大输入电压为1.0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sheldon,

    VPROPI的输出不是标准X5运算放大器。 预计它将驱动高阻抗输入,不超过约110uA。

    将VPROPI输出视为驱动内部负载的电流镜像。 在感应引脚处,电压使用典型的4.6k电阻器转换为电流。 然后,此电流驱动一个通常为23k (5X)的内部负载电阻器,以产生VPROPI电压。 向地面添加外部电阻可形成并联电阻路径并影响VPROPI的增益。

    要避免或最小化对输出的影响,有几个选项:
    1)添加外部放大器以降低ADC的电压。
    2)使用感应引脚上的电压作为ADC的输入。 ADC处的满刻度电压将会降低。
    3)更改电阻分压器值。 使用3M/2M (或300k/200k,具体取决于所需的精度)应减少外部负载的影响。 这可能会导致系统噪音问题。
    4)在计算中识别此并联电阻并根据进行调整。 对于您来说,VPROPI的外部负载15.33k应接地。
    增益可以通过公式G =(23k||Rext)/4.6k修改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    该信息在数据表中将非常有用。