请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:DRV8844, DRV8412您好,
我的客户大约在一个月前开始开发柴油发动机控制器(12伏功率域)。
现在他们正在寻找油门和电磁阀控制的解决方案。
他们选择NXP MC3.3926万和MC3.3816万作为此应用中的主要竞争对手。
我想提供有关TI组件的解决方案。 我发现TI DRV8844和DRV8412的2个变体在该应用中表现良好。 但我不确定这是否是最佳解决方案。
是否有人会同意我的解决方案是TI的最佳解决方案? 或者有人会提供更好的服务吗?
我的客户告诉我,这种应用的解决方案通常不是产品目录,因为它是汽车细分市场。
因此我要问的是- TI是否有专门的柴油解决方案。