This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:DRV8837的VM针脚提供的最小电压是多少?

Guru**** 2367440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837, DRV8830
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/583841/drv8837-what-is-the-minimum-voltage-provided-by-the-vm-pin-of-the-drv8837

部件号:DRV8837
主题中讨论的其他部件: DRV8830

尊敬的所有人:

我的电机在2V电压的情况下可以工作,DRV8837的VM针脚提供的最小电压是多少? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    您的意思是,VM引脚所需的最小电压是多少?
    VM的范围为0至11V,具体取决于应用。 请告诉我有关您的申请的更多信息吗?
    您的电机规格是什么? 停转电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Luis:

    应用:智能锁,

    电动机规格: 使用电压范围: 直流:1.5V~4.5V,  额定负载: n=200g-cm , 额定电压和额定负载<=80mA,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    您是否计划从不同来源提供Vcc和VM? 如果是,只要为您的2V电动机提供恒定电压,您就可以。
    如果您计划使用单个耗材,则DRV8830是更好的解决方案。 您是否看过此设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Luis:

    是的,我计划从不同的来源提供Vcc和VM,电动机规格:使用电压范围:直流:1.5V~4.5V,额定负载:n=200g-cm,额定电压和额定负载<=80mA,在VM引脚上提供2V电源,可驱动电动机工作?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的David:
    是的,您可以为虚拟机提供2V的驱动器。 确保在VM引脚附近有足够的大容量电容以保持恒定速度。 谢谢你