This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:快速,混合和慢速衰减模式下的电流异常

Guru**** 2367810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825, DRV8846, DRV8880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/584421/drv8825-current-irregularities-in-fast-mixed-and-slow-decay-modes

部件号:DRV8825
主题中讨论的其他部件: DRV8846DRV8880

在快速衰减模式下以1/32步长运行DRV8825时,我注意到平稳正弦波的变化,我希望消除这种现象。  我们已经测量了电机在循环过程中的位移,并看到相同步进位置的位移减少...因此,似乎存在相关性。  下面的图表显示了DRV8825正弦表,测量的相位电流和测量的位移(在两个不同的硬件上)在1/2个周期内:

您能帮我了解脱离正弦表的原因吗?  这是IC设计中的遗传,还是表明我的电路/负载存在问题?

此外,我尝试切换到慢速和混合衰减模式,认为它们可能会提高电流准确度。  然而,在大多数情况下,我也看到在这些模式下有一些无法解释的行为。  这有点令人困惑,因为在每种模式下,电流似乎是(我称之为) 1/2步(?) 当在空值的大约16个usteps内时。  在慢速模式下,当前1/2步进的电流也会降低或从空值上升。  在混合模式下,1/2步骤仅在从空值上升时发生。  我在数据表中看不到此行为的任何原因,也没有在支持网站上提及此行为...因此,我怀疑电路中存在问题。  我只是对什么感到不知道。  以下是三种模式中每种模式下1/2周期(约70 usteps)的均方根相电流图。  我在获取此数据(> 1秒)时以非常慢的速率单步执行。

我还会在每种衰减模式下旋转电机,并看到类似的波形,步进速率为2毫秒:

慢速:

混合:

快速:

然后,我在每种模式下重复旋转,但步进速率更快,为62.usec/step:

慢速:

混合:

快速:

对于慢速和混合模式下的当前波形在低步进率下显示这种奇怪的1/2步进行为,您有什么想法吗?

您是否知道,为什么慢速时的电流波形在较高步进率下通常良好,除了电流下降时的whoop-de-doo之外?  为什么现在混合看起来很好?

我查看了步进的计时,逻辑级别和边缘质量...没有发现任何异常或超出规格范围的情况。

任何线索都有帮助!!

谢谢!

DaveB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!

    您的图形显示您正在失去电流调节,这是由于多种因素造成的; 您正在使用的电机类型,提供的电压,速度 等

    正如您所发现的,您的电机最好以更高的速度进行调谐,这同样取决于电机电感,提供的电压等

    在高速下的慢速衰减更好,“woop-de-doo”是由电动机的反电动势造成的。

    此器件的混合衰减 仅适用于PWM周期的75 % ,而除润滑脂时,周期的剩余部分(增加)为慢衰减,如DRV8825数据表的第8.3 章节(最后一段)所述。

    我推荐一段简短的Engineer It视频,它在 这里讨论了失去当前法规的问题。  有一些具有自适应衰减或自动调节功能的设备(如DRV8846或DRV8880)可以解决您的问题。 我希望这对我有所帮助,谢谢。