This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:奇怪的行为

Guru**** 2367820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/584210/drv8301-strange-behavoir

部件号:DRV8301

你好。

我在“DRV8301:涓流充电电路和内置握手”的主题中得到了很好的解释。

我正在驱动两个直流电机,一个端子固定到VCC,另一个端子由PWM驱动。 当我驱动电机1时,电机2的低压侧驱动器处于忽略逻辑输入的状态。  

更奇怪的是,大约1秒的50kHz脉冲后,低侧驱动器开始重新工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simone:

    请阅读修订版F数据表的8.1 第1节:

    如果任何SH_X引脚上的电压高于8.5 V,DRV8301栅极驱动器可能无法正确通电
    当应用PVDD1电源(PVDD1 > PVDD_UV)后EN_GATE逻辑电平为高电平(设备已启用)时。
    当时,应通过确保SH_X引脚上的电压水平低于8.5 V来避免此顺序
    DRV8301通过EN_GATE启用。

    您有此条件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    非常感谢您的回复。

    很抱歉,我完全错过了该段落。 是的,这正是我所遇到的情况,因为电动机的一个极永久地连接到电池的正极端子上。 最糟糕的是,我不能再做其他事情了,因为我必须保持与以这种方式驱动电机的旧主板的向后兼容性。

    同时,我看到使用100k电阻器将BST_x引脚拉至GND显然解决了问题。 显然,这对于生产主板来说是不可接受的解决方案,但它告诉我,从这种情况中可以找到一种干净的方法。

    你有什么建议吗?