This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 什么是TMDSHVMTRPFCKIT中使用的驱动程序

Guru**** 2367810 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/584547/what-s-the-driver-used-in-tmdshvmtrpfckit

线程中讨论的其他部件:TMDSHVMTRPFCKIT,controlSUITE

我刚刚收到 TMDSHVMTRPFCKIT。 我想知道嵌入 在TMDSHVMTRPFCKIT中的驱动芯片。  

我看不到。 它可能是散热器的手。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HV MTR+PFC套件的原理图可以位于controlSUITE中,其位置为:C:\ti\controlSUIT\DEPEND_KITS\HVMotorCtrl+PfcKit_v 2.1 .\~HVMotorCtrl+PFC-HWdevPkg\HVMotor+PFCKit-R 1.1

    Sean