This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:从ISENA/B测量的电流在质量上与预期的微步进曲线不相似

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/583909/drv8825-currents-measured-from-isena-b-are-not-qualitatively-similar-to-expected-microstepping-curves

部件号:DRV8825

我正在使用DRV8825驱动器在具有以下参数的电路中微步进电机:

  • 电机线圈电阻:2.5 欧姆
  • 电动机线圈电感:2.5 MH
  • 电机供电电压:28 V
  • ISENA/ISENB电阻:0.220 欧姆
  • 当前设置:1 A
  • 衰减模式:快速

电机成功旋转给定的步进命令。  我的示波器没有电流探头,因此为了验证微步进操作,我尝试在每个线圈的电流感应电阻器上进行测量。  当H形电桥在线圈上施加功率时,感应电阻器上的电压与绕组电流成比例,因为它与电机串联。  由于我们使用的是快速衰减模式,因此在衰减期间也是如此,但是,通过线圈交换的极性,因此我需要注意,感应电阻器处的电压将会反转。  考虑到这一点,我希望在每个PWM周期的前半部分看到类似于DRV8825手册中的波形,数据表中显示的快速衰减与慢速混合导致更严重的下降率。

但是,我在ISENA看到以下电压轨迹,包括电动机保持:

最令人困惑的是,有些网段超过了33.3 Us,而30 kHz PWM将在该网段上进行切分。  是否无法使用感应电阻器电压分析电流消耗行为?  我是否误解了这条轨迹的含义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Louis:

    段数超过33.3us的原因是,当内部PWM时钟开始新的循环时,电流未达到切碎极限。 由于驱动循环从PWM时钟开始,电流可能需要更长的时间才能达到调节限值,但PWM频率仍为30kHz。
    因此,您的捕获会分析当前行为,但它不代表内部时钟的PWM频率(如果这样做有意义)。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有意义,谢谢!

    路易