This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:用于它的BoosterPack能否与MSP432P401R LaunchPad配合使用?

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, CC2564MODA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/584359/drv8711-can-the-boosterpack-for-it-be-used-with-msp432p401r-launchpad

部件号:DRV8711
主题中讨论的其他部件:CC2564MODAMSP432P401R

我有一个项目需要蓝牙通信。  我获得 了CC2564MABOOST-MSP432-套 件:CC2564MODA BoosterPack + MSP432P401R LaunchPad。 我们还需要控制两步电机。 是否可以添加两个BOOST-DRV8711?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    否,您不能只添加两个BOOST - DRV8711。 有两个项目需要解决:

    首先,使用MSP432P401R Launchpad时出现问题,但尚未解决。 有关 详细信息,请参阅主题e2e.ti.com/.../57.6971万。

    其次,每个BOOST-DRV8711都应单独写入。 这意味着每个BOLP-DRV8711有一个SCS,STEP和DIR引脚。 必须修改代码才能考虑到这一点。