This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8601:询问AMP解决方案以替换DRV8601

Guru**** 2367810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8601, DRV2604, DRV2605, DRV2624, DRV2625, DRV2603
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/584150/drv8601-asking-amp-solution-to-replace-drv8601

部件号:DRV8601
主题中讨论的其他部件: DRV2604DRV2605DRV2624DRV2625DRV2603


大家好,
我们是否有可支持触觉执行器(如DRV8601)的解决方案?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    DRV8601是最初的触觉驱动程序。 我们有许多更新的解决方案。 查看DRV2603,DRV2605/DRV2604和2604和DRV2625/DRV2624。2624。
    您驾驶的是哪种类型的执行器?