This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:超过20 V时发生故障

Guru**** 2369870 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/584092/drv8711-fult-happen-over-20-v

部件号:DRV8711

亲爱的朋友们

我使用DRV8711驱动我们的步进电机。 我们在20伏电压下工作时,一切都正常,电机运行平稳,但当我们在20伏电压下工作时,故障就发生了。请告诉我,我应该如何解决这个问题,这个故障是什么?  

非常感谢您的帮助。  

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hadi,

    您应该能够使电动机运行超过20V,此设备的最大操作范围为52V。  

    您使用的是哪种电源?    您的电源中是否设置了限制电流? 请阅读状态登记吗?
    此外,请探测FAULTn引脚,查看是否驱动为低电平。