This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3220-Q1:DRV3220 RVSET问题

Guru**** 2370890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/584222/drv3220-q1-drv3220-rvset-question

部件号:DRV3220-Q1

大家好,

我对DRV3220上的RVSET有一些疑问。

1.能否通过SPI寄存器值测量刀版温度? 我在数据表上找不到它。

什么是RVSET引脚的最大输出电流/电压值? 客户不想知道RVSET引脚的最大评级。 他们想知道RVSET引脚会产生什么电压或电流,因为她担心如果RVSET引脚直接连接到MCU,MCU会损坏。

 3,低至-40℃温度时,是否采用相同的公式?   

模具温度=(1.6141V–RVSET电压)/3.3mV

4. 我认为我们可以将RVSET用于①设置ADREF/VDDIO过压和欠压②以检查 相对IC温度'这两个用途。 除了两种用途之外,您是否还有其他RVSET引脚的原因?   

5.您是否接受使用RVSET引脚电压来测量模具温度?  我不想建议使用RVSET测量来测量DRV3220上的确切DI温度,因为RVSET 不是为了给出确切的温度,而是一个相对测量值,而不是每个装置的室温。 需要您的建议。

谢谢

Anthony Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony:

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。