This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2625 RC-OSC引脚行为?

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/583861/uc2625-rc-osc-pin-behaviour

Thread:UC2625中讨论的其他部件

您好,

我正在尝试模拟UC2625电动机驱动器。 RC-OSC引脚的结构是什么? 它通过RC网络设置PWM频率。

在应用手册U-115中,当处于电压模式速度控制时,RC OSC引脚连接到PWM输入引脚。 此引脚的输出是什么? 它是调整后的PWM还是其它值,如数据表中给出的振荡器频率(50kHz)?

谢谢..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eray:
    我们的专家已收到通知,应尽快答复。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    它将是您使用RC网络编程的振荡器频率。

    SEIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    那么,它是0-5V PWM吗?