This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8824:停机时间控制

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8824, DRV8800
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/583771/drv8824-dead-time-control

部件号:DRV8824
主题中讨论的其他部件: DRV8800

您好,

我们的客户使用DRV8824,询问我们如何控制此设备的死机时间。

我查看数据表并有疑问。

我看到tDEAD。 但我不能理解tDEAD,TF和TR之间的关系。

我查看DRV8800的数据表,它的规格非常清楚。

我的理解如下:附加文件。

e2e.ti.com/.../motor_5F00_driver_5F00_DTC.pdf

我的理解是否正确?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aoyama-san,

    感谢您对图表的解释,您的理解是正确的。

    规格命名不同的原因是 因为在DRV8800中,输入与输出之间存在直接连接,因此 出现"延迟"。 DRV8824的情况并非如此。 我希望这能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lui-San,

    感谢您的回复。
    我了解DRV8824的规格。
    谢谢!

    Naoki Aoyama