This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Survey 1/256 Microstep Moto驱动程序

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8823, DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/584057/survey-1-256-microstep-moto-driver

主题中讨论的其他部件:DRV8823DRV8711

大家好,

请问TI的功能可以与Panasonic设备AN4.4071万进行比较吗? 还可满足1/256微步要求。

我认为使用两个马达驱动器机具更好。 您能帮我们评论一下吗? 谢谢

e2e.ti.com/.../AN4.4071万A_5F00_E.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高曹先生,

    最接近的匹配设备是DRV8823,但它没有1/256微步进。

    如果需要1/256,则有两种选择。 使用DRV8711或使用DRV8881E创建您自己的模式。 在这两种情况下,您都需要2台设备。