This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625:是否可编程过载时间?

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/583630/drv2625-is-overdrive-time-programmable

部件号:DRV2625

大家好,团队

客户询问:过速时间是否可编程? 如果是,范围是什么以及如何对其进行编程?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,董先生:

    过速(OD)是自动的,但它具有可编程的锁模时间,最小值为25毫秒。 这在寄存器0x29中。 自动OD夹钳算法是TI专利技术的一部分。 当LRA达到加速目标时,超速缓降至额定电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kelly
    请解释一下DRV2625如何判定上帝军达到加速目标?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas

    从自动校准中,我们知道预期来自LRA的反电动势信号。 我们正在使用闭环算法跟踪反电动势。 随着反电动势值接近目标,我们知道上帝军正在接近其加速目标。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想补充一点,超速可使用寄存器0x1A进行调整。 这是一个带符号的数字,可以将时间加减到波形的超速部分。 我建议仅将其用于开环波形。