This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8835:12针WSON适配器板

Guru**** 2369510 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8835
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/583421/drv8835-12-pin-wson-adapter-board

部件号:DRV8835
主题中讨论的其他部件:dIP-adapter-EVM

大家好,

我希望在一些现有PCB上使用DRV8835进行一些开发,并且想知道您是否拥有一个类似于DIP-ADAPer-EVM和通用运算放大器EVM的12引脚WSON适配器板。

如果没有,您是否知道有任何P-WSON适配器板存在,或者有任何关于如何使用它进行原型设计的建议?

此致,
海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hayden,

    请尝试在Web上搜索"dip to QFN adapter"(dip到QFN适配器)。 希望您能找到所需的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick,

    在做了更多的挖掘后,我们发现了这个...

    https://www.pololu.com/product/2135

    .如果这个问题再次出现。

    此致,

    海登