This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将BLDC电机与标量控制算法配合使用

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/583521/using-bldc-motor-with-scalar-control-algorithm

您好!

我需要研究3相感应电机的标量(V/f)控制。 我想在硬件上测试固件。 但我没有3相感应电机。 我是否可以使用测试此ALGORTHS BLDC电机? 或者这是不同类型的电动机,需要不同的算法?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sasha,

    感应电动机与BLDC电动机非常相似,不同之处在于转子。 IM有一个松鼠笼式转子,而BLDCs转子是用永磁构造的。 这可能与您正在学习的内容相关,也可能不相关。 本白皮书介绍 了www.ti.com/.../slyy083.pdf的一些差异
    我希望这能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sasha,

    电机BLDC (同步电机)和IM (异步电机)中的定子绕组相似。

    在感应电动机中,转子始终尝试捕捉旋转磁场。 因此,它以低于同步速度的速度运行。 但在BLDC电机中,转子以同步速度旋转。

    是的,您可以在BLDC电机上测试开环V/F控制算法。 要进行测试,请以较低的速度启动电机,然后缓慢地斜坡。 如果您在起动时应用了更高的速度(负载),电动机可能不会运行。