This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8818:关于DRV8818应用程序问题

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8818
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/583604/drv8818-about-drv8818-application-question

部件号:DRV8818

大家好,

我对DRV8818有疑问。 请帮我们回答问题。 谢谢。

衰减可直接连接到MCU GPIO,通过SW控制H/L信号选择编程模式。 (更换混合衰减模式)

还是仅通过分压电阻器固定一种模式? 自Fig显示以来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高曹先生,
    是的,您可以使用分压器(如上图所示)设置衰减模式,也可以直接连接并使用MCU的DAC设置衰减模式。 谢谢你。