This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:模拟输入/输出

Guru**** 2373430 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L, DRV2625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/583140/drv2605l-analog-input-output

部件号:DRV2605L
主题中讨论的其他部件: DRV2625

您好,

让我确认一下以下问题。

q) DRV2605L具有模拟输入接口。

我的理解是,模拟输入信号将根据 信号水平转换为PWM信号。

所以我们不能通过DRV2605L输出真正的正弦波。

也就是说,Sin波输入---->DRV2605L ---->PWM 输出,而不是Sin波。

这是否正确?    

如果是, 您能否告诉我用正弦波驱动上帝军的解决方案?

提前感谢您的参与。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,请再问一个问题。
    关于ERM模式,输出也与LRA模式相同,正确吗? (PWM输出,非正弦波)
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takumi-san,

    在闭环中,模拟输入接口基于参考电压范围0V-1.8V。 DRV2605L将跟踪LRA的共振频率,并始终以LRA的共振频率输出伪方波信号。 模拟输入确定从0 % (0V)到100 % (1.8V)的驱动器强度或输出量。 100 % 输出基于额定电压寄存器。
    在开环中,频率由OL_LRA_Period[6:0]寄存器设置,输出为该频率的方波。 输出量也将如上所示确定,0 % (0V)至100 % (1.8V)。 100 % 输出基于OD_clamp寄存器。
    不能,不能根据输入正弦波输出纯正弦波。 这只是一个基本放大器。
    另一方面,DRV2625可以输出正弦波。 DRV2625没有模拟输入接口。

    ERM模式也与上述相同。 ERMS在直流电压下运行,因此输出不是差分方波。 输出是单个输出(输出+或输出-)上的方波,其中占空比决定幅度。 除了跟踪BEMF电压时,其他输出保持在0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kelly-San,

    非常感谢您的友好回复!!

    此致,