This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:PWM规格

Guru**** 2368430 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/583136/drv2605l-pwm-specification

部件号:DRV2605L

您好,

我想问你一个基本问题如下。

1)什么是"FO (PWM) PWM输出频率(19.5K典型值- 21.5K最大Hz)"规格? (第6页,6.7 开关特性)

   这是PWM驱动LRA的频率吗?

2)另一方面,下面是对"PWM.PWM 8.3 接口"(第5.1 14页)的描述。

"如果设置了LRA_OPEN LOOP位,则会根据的频率驱动LRA
PWM输入信号。 具体而言,驱动频率是PWM频率除以128。'

根据此说明,驱动频率为"输入PWM频率/128"。

我想,

由于输入PWM频率为10kHz (最小)至250kHz (最大),因此驱动频率 为78.125Hz至1.953KHz。  

这是否正确?

如果是,“fo(PWM) PWM Output Frequency”是什么?

感谢您的支持。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takumi-san,

    1.本说明是指D类放大器的输出切换特性。 DRV2605L是D类放大器。
    2.开环操作中的输出频率为输入PWM频率/128。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kelly San,

    非常感谢!