Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2700EVM-HV500
主题中讨论的其他部件:DRV2700,
大家好,我正在试用DRV2700EVM-HV500评估板,以了解我是否可以使用DRV2700驱动Piezolectric执行器。
执行器需要高达500V的电压,电路似乎是完美的。 执行器容量约为200nF。
问题是高压输出出现大量纹波(50Vpp,只有大约20V设定点!!!) 无负载(印刷电路板上仅安装了库存1nF电容器)。 如果电容负载增加,纹波会降低,频率会改变,但会保持相当高的水平。 您实际上可以听到压电元件发出的噪音,该元件在该频率下振动。 此评估板是以某种方式损坏还是因为DRV2700的回扫配置的限制?
我使用直流和任意波形输出运行测试,结果相同。 我尝试了不同类型的电容负载,从1nF 到300nF。
在较低的输出电压和较低的电容负载下,纹波会更高。
此处的波形与2nF和200nF电容负载的输入信号的10 % ,50 % 和90 % 占空比有关。
2nF,10 % 占空比输入信号:
2nF,50 % 占空比输入信号:
2nF,90 % 占空比输入信号:
200nF,10 % 占空比输入信号:
200nF,50 % 占空比输入信号:
200nF,90 % 占空比输入信号: