This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8830:I2C线路的VIH

Guru**** 2372970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8830
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/581069/drv8830-vih-for-i2c-line

部件号:DRV8830

大家好,

请允许我询问您有关DRV8830中使用的I2C线路的VIH级别。 以下是数据表中的规格。

[问题]
这是否意味着当VCC =6.0V时,设备SDA/SCL不能接受3.3V电压? 不能承受3.3V电压,需要电平转换器?
如果您查看绝对最大额定值规格,输入引脚电压最高可达7V。

提前感谢。

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kawai-san,

    SDA/SCL可接受3.3V电压。 不需要调平器。

    VIL被视为低于0.25 x VCC的逻辑低电平。 VIH被视为高于0.5 x VCC的逻辑高电平。

    典型值是交换机通常发生的点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick-san:

    感谢您的及时回复。 查看电气规格,VIH_MAX为0.5 x VCC。 因此,当VCC=6.0V时,VIH_MAX = 3.0V。
    如果可以接受3.3V电压,“VIH_MAX”规范的含义是什么?

    此致,
    KAWAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kawai-san,

    此规范存在一些混淆。 输入端的电压可达最大额定值。

    该规范旨在提供两项信息。

    1)设备通常在典型值下从高切换至低,从低切换至高。 这也显示了一些滞后现象。

    2)最小值和最大值VIH显示设备将识别逻辑低值(<= Vil最小值)和逻辑高值(>= VIH最大值)的值。 要确保接受逻辑高电压,输入电压必须>=最大值 要确保接受逻辑低电平,输入电压必须<= V。在这些值之间,设备可能没有发生过瞬变。

    将Vil规格视为"输入逻辑-低电压下降阈值",将VIH规格视为"输入逻辑-高电压上升阈值"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick-san,

    感谢您的解释。
    关于你的回答,我理解如下。 请确认我的认可是否正确。

    -为保证DRV8830正确通信,设备输入需要低于电压。
     -高输入:必须高于0.5 x VCC。 (即,当VCC=6V时,输入必须高于3.0V以保证工作。)
     -低输入:必须低于0.25 x VCC。 (即,当VCC=6V时,输入必须低于1.5V以保证工作。)

    数据表说明似乎不是指定VIL/VIH规格的一般方法。 这是非常令人困惑的。 我认为通常,VIL SPEC具有典型值/最大值,而VIH具有指定的最小值/典型值。

    或者,我更容易理解参数是"输入高电压阈值",而不是"输入高电压"

    此致,

    KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawai-san,

     -高输入:必须高于0.5 x VCC。 (即,当VCC=6V时,输入必须高于3.0V以保证工作。)
     -低输入:必须低于0.25 x VCC。 (即,当VCC=6V时,输入必须低于1.5V以保证工作。)

    您 的上述陈述 是正确的。

    感谢您的意见。 我们将此添加到未来数据表更新列表中,以消除此混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick-san:

    我还有一个关于VIH的问题。 当VCC=6V电源时,可接受的最大电压是多少?

    它是只能达到3.3V还是可以接受6V的VCC电压?
    测试条件显示VIN=3.3V,但绝对最大额定值为7V。 您的建议是什么?

    此致,
    KAWAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kawai-san,

    在VCC=6V时,建议的最大电压为6.5V。 高于此,二极管可能开始正向偏压。

    IIH 3.3V测试条件为3.3V MCU提供下拉信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    我理解。 非常感谢您的支持。

    此致,
    KAWAI