This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:DRV8711在没有SPI的情况下是否可以运行?

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/582529/drv8711-can-drv8711-operate-without-spi

部件号:DRV8711

您好,

我的一位客户愿意使用DRV8711,但他们不想进行SPI控制。

我担心DRV8711可以在没有SPI线路的情况下启用并正常工作。

但下面仅列出了我从E2E中找到的相关主题。

( https://e2e.ti.com/support/applications/motor_drivers/f/38/p/57.3994万/2105671#2105671 )210.5671万)</s>210.5671万

以上线程的结果是使用SPI1。

DRV8711是否只能使用可选的步进/ DIR引脚?

如果是这样,如何禁用SPI控件? 只需制作低引脚16?

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,您好!

    DRV8711操作需要SPI。 需要SPI接口才能启用输出(CTRL寄存器,位0)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    感谢您的快速回答。
    我了解需要SPI。
    那么TI是否有任何软件(SPI通信的代码示例)?
    我无法从DRV8711网页找到。

    谢谢!
    TS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,您好!

    我在MSP430论坛中找到了此链接: e2e.ti.com/.../36.0588万

    我希望这能有所帮助。