This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332:简化DRV8332的测试

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8332, DRV8312
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/583012/drv8332-facilitate-testing-of-drv8332

部件号:DRV8332
主题中讨论的其他部件: DRV8312DRV8312-C2-Kit

似乎没有可用于安装和测试DRV8332的评估模块。  我们有兴趣将其连接至无刷直流电机并执行一些基本测试。  我们非常感谢您就完成这项期望任务的其他方法提出建议。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    请允许我对此进行研究,并尽快回复。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike,

    没有DRV8332 EVM。 您能否利用功能相似的DRV8312 EVM? 不同之处在于,DRV8312目前没有DRV8332的处理能力。 如果这对您有效,您可以评估两个选项:DRV8312-69M-Kit和DRV8312-C2-Kit。 谢谢你。

    -Luis Riveros
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    我们选择DVR8332是因为其当前的处理能力。  DRV8312不符合我们的应用要求。  TI应认真考虑促进其产品的测试和最终选择。  感谢您的考虑。