This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8842:DRV8842关于OCP问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8842, DRV8832, DRV8830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/582089/drv8842-drv8842-about-the-ocp-issues

部件号:DRV8842
主题中讨论的其他部件: DRV8832DRV8830

大家好,

客户正在使用DRV8842。 发生OCP时,nFAULT输出的电平较低。  客户希望使用此低电平信号 进行检测

当电机停转时,在其设计中发出信号。 但他设置了ICHOP值。 他将ICHOP作为过电流值的错误。

当他将ICHOP设置为3.3A时, 电机停转电流为测试2A。  当他将ICHOP设置为0.66A时, 电动机失速电流测试为0.5A。

我想确认以下信息:

问题1:OCP值为6A。 此值不可更改。 我的理解是否正确?

问题2:什么是ICHOP? ICHOP是否为DRV8842的输出电流?

问题3:客户的想法是否正确? 我认为客户不 会使用此低电平信号作为 检测信号。

问题4: 为什么电机停转电流小于ICHOP设置值?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    问题1:OCP值为6A。 此值不可更改。 我的理解是否正确?

    是,OCP值不能更改。

    问题2:什么是ICHOP? ICHOP是否为DRV8842的输出电流?

    ICHOP用于限制通过负载的电流。

    问题3:客户的想法是否正确? 我认为客户不会使用此低电平信号作为检测信号。

    客户可以使用此应用报告 中的概念:www.ti.com/.../slva858.pdf
    电流切块应在起动电动机和停转期间发生。 监控输出可用于检测何时调节电流。

    问题4:为什么电机停转电流小于ICHOP设置值?

    如何测量失速电流? 如果使用仪表,则为平均电流。 ICHOP使用峰值电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    我想解释一下我的发言。 我说电机停止运转。 即电机已锁定转子。

    客户使用电刷电机。 电动机的额定电流为1.5A。 电机的额定电压为12V。

    他想检测电机停转现象,然后IC可输出故障信号以指示电机停转现象

    已发生。

    DRV8842能否满足客户的要求? 如果可以,您会解释更多有关检测电机停转的信息吗?

    如果不能,您会推荐合适的IC吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    DRV8842无法在电机停转时输出故障信号。

    产品组合中有两种设备可以检测到停转,即DRV8830和DRV8832。 工作电压过低。 失速检测方法类似于参考设计www.ti.com/.../slva858.pdf