This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通用步进电机驱动器参考设计- TIDA-0.0716万

Guru**** 2370120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/579921/universal-stepper-motor-driver-reference-design-tida-000716

“Thread:BOOST-DRV8711TIDA-0.0736万”中讨论的其它部件

您好,

如果您有TIDA-0.0716万的代码?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hulusi,

    我相信你的意思是TIDA-0.0736万。 此代码似乎不可用。 在BOOST-DRV8711上可以找到类似的代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的邓肯;

    感谢您的回复。

    Tida-0.0736万包括 MSP430G2202, 此设计允许通过开关设置步进和电流。

    我认为 MSP430G2202 可能包含不同的代码。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还需要代码TIDA-0.0736万,这不是打开的? 或者我需要为其查找代理?