This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:设备在启动时意外激活

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605, DRV2605L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/582240/drv2605-device-unexpectedly-activating-at-startup

部件号:DRV2605

初始化电源导轨时,DRV2605s意外以全功率打开时出现问题。 DRV可以从I2C完全断开,这种情况仍然会发生。 我们在此电源轨上安装了多个DRV2605,有些存在此问题,而另一些则不存在-有些甚至偶尔会出现此问题,有时会在启动时打开。  

电源导轨以3.6Vdd的速比运行。 我们想知道是否发生这种情况,因为电源导轨在启动时缓慢地适应此电压,因为DRV2605数据表的"断电保护"部分中有一条注释提到,如果Vdd上升速度低于3.6kV/s,设备将进入"未知状态" 如果是这样,我们可以做些什么来防止这种情况发生? 请注意,如果设备以相同的电压连接到桌面电源,则不会遇到此问题。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这是否适用于DRV2605L设备? DRV2605L设备具有电压保护要求,而不是DRV2605设备。
    当VDD的斜坡速度太慢时,设备可能处于未知状态。 如果该未知状态使设备脱离待机模式并激活Go位,则设备可以在开机时启动。 检查问题是否存在的一种方法是连接到I2C,查看当您向I2C地址发送命令时设备是否响应。
    防止此类操作的唯一方法是以指定的速率使您的电力轨上升。 我认为这可以通过在电池和设备之间添加负载开关来实现。