This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RH:DRV8323RH正弦驱动

Guru**** 2373240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/577850/boostxl-drv8323rh-drv8323rh-sinusoidal-drive

部件号:BOOSTXL-DRV8323RH

尊敬的专家

我对新产品DRV8323RH有疑问。

本产品是正弦波驱动器吗?

最好的,富豪

***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,福泽山,

    提供的代码为梯形。 EVM能够进行正弦波驱动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick-san:

    感谢您的快速回复。
    我了解该产品的EVM能够提供正弦波驱动。
    我能回答DRV8323RH能够进行正弦波驱动吗?

    最好的,富豪
    ***
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,福泽山,

    是的,您可以回答DRV8323RH能够进行正弦波驱动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san

    感谢您对DRV8323RH的回答。
    我还有一个问题。
    本产品是否能够进行深角控制?

    最好的,富豪
    ***