This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2625门驱动器

Guru**** 2373190 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2625, LM5107, DRV8307, DRV8308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/581328/uc2625-gate-driver

主题中讨论的其他部件:UC2625LM5107DRV8307DRV8308

您好,

我尝试在设计中使用UC2625。 计划在高端和低端驱动N通道MOSFET。

UC2625 PU输出采用漏极开路配置,PD输出类似于推挽式或图腾柱式。 (PU低有效,PD高有效)

是否有门驱动器接受这两个输入? 或者应该实施哪种栅极驱动器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eray,

    对于栅极驱动器,您是否看过LM5107? 您可能需要额外的电路来反转信号。

    此外,您是否使用DRV8307或DRV8308进行过调查? 根据电压范围,这可能满足您的需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eray:

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick,

    感谢您的回复。 我使用UC2625,因为它是受控组件/增强型产品。

    因此,如果我使用LM5100系列栅极驱动器,我应该使用N型MOSFET反转(仅限) PU输出。 我做得对吗?

    此致...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Luis。 顺便说一下,是否有UC2625的评估板或示例原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eray,

    已联系设备专家以确认这一点,并提供有关EVM或示例示意图的任何信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rick,

    有什么关于该问题的新信息? 仍在等待您的回复。

    谢谢。