This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8881:PWM关闭时间

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8881
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/582146/drv8881-pwm-off-time

部件号:DRV8881

您好,

 我不清楚数据表中PWM非工作时间的规格,特别是逻辑低/逻辑高数字,通常为20usec/30usec。

它们如何与使用100kHz (10usec周期)驱动器的应用保持一致?

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Umberto:

    在大多数使用情况下,输出可设置为逻辑高或低,并允许DRV8881调节输出。

    如果应用程序尝试在高频时PWM输入,则可以调整当前调节设置,使其不工作。 这将允许输入控制输出。