This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] iso5451 -上拉

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/581644/iso5451-pull-up

如果如上所示,断开线路上的红色标记并使用1.5K电阻器将PIN7拉至15V,为什么IGBT关闭时PIN7引脚上的电压不会下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chen:

    这一职位将被调到适当的论坛。

    -阿拉姆语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    锁模销需要连接到IGBT栅极以感应栅极电压。 内部Miller钳表FET仅在栅极电压小于2V时打开。 用1.5k电阻器向上拉夹紧引脚将使夹紧引脚处的电压始终保持在15V。

    谨致问候,