This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:DRV8312关于线圈电压控制

Guru**** 2368870 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312, DRV8872-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/581333/drv8312-drv8312-about-the-coil-voltage-control

部件号:DRV8312
主题中讨论的其他部件: DRV8872-Q1

大家好,

客户希望使用DRV8312。  客户希望使用DRV8312设备的一个输出通道  通过PWM控制线圈电压

客户的应用是汽车磁流学半主动悬架系统。 他需要 控制磁流学中的线圈电流

用于控制磁场强度的减振器。  

DRV8312能否用于控制线圈电压? 如果DRV8312不能  用于控制线圈电压,您建议使用合适的IC还是Good  

解决方案?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:
    DRV8312是三相驱动器,不是汽车级部件。 如果客户只对一个输出通道感兴趣,我建议查看单输出汽车级设备,DRV8872-Q1具有PWM控制。 客户的规格是什么? 我们可能会受到他们的要求的限制。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    好的。 感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey非常欢迎您。 如果我们可以为您提供进一步的帮助,请告诉我们。