This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667EVM-CT:偏移电压信号,使最低电压为0V

Guru**** 2370870 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667, DRV2700EVM-HV500, DRV2667EVM-CT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/581371/drv2667evm-ct-offset-voltage-signal-so-that-lowest-is-0v

部件号:DRV2667EVM-CT
主题中讨论的其他部件:DRV2667DRV2700EVM-HV500

您好,

我目前正在尝试为压电致动器供电,但由于峰间电压,我遇到了一些困难。 我知道DRV2667的最大工作电压为200Vpp (因此我假设从-100V到100V),但我需要更高的电压来激发我的执行器。 是否有某种方法来偏移电压信号(正弦或方形函数形式),使其从0V变为200V? 是否可以通过嵌入式软件中的[签名和测试]模式来完成此操作?

谢谢你。

Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kate:

    升压只能提供100V电压,因此我们只能为200Vpp的正负输出提供100V电压。 您是否看过DRV2700EVM-HV500设计? 这可以提供更高的输出电压,但它是一个模拟输入设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kelly,

    感谢您的推荐。 我刚刚了解了DRV2700EVM-HV500设计,它似乎非常适合我们的应用。 仅需确认一下,它提到了EVM控制软件,因此此设计确实随附了一个软件来驱动具有不同输入信号的执行器? 我想知道控制和设计不同波形是否像DRV2667EVM-CT那样简单,或者我们是否需要连接单独的外部模拟输入。


    感谢你的帮助。

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kate:

    该EVM的软件是压电控制台。 MCU仍然是输出PWM信号的MSP430。 信号在到达模拟输入之前经过LPF。 使用此软件时,波形可能更难实施,但有WaveBuilder选项卡。 此选项卡有一些预定义的波形,如三角形,脉冲和正弦波。 您可以使用“步骤间隔时间”设置来控制分辨率。 您还可以更改跳线以使用来自波形发生器的模拟输入。