This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无通信

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/581222/no-communication

主题中讨论的其他部件:DRV1.0983万USB2ANY

启动DRV1.0983万 EVM控制软件时,我收到消息“An update to the device is require. 请确保电源高于22V,然后按"确定"。"  

我确保它大于22V (实际上是24V)。 我确信情况确实如此。 我的笔记本电脑已连接到USB2ANY,指示灯亮起表示已连接。 如果我说要继续模拟模式,然后继续,我才会启动软件。 随后,它将被置于演示模式。  

我确实确保我在所有的地方都能看到24V电压。

此软件始终存在错误(两个版本)。 当前正在使用v 3.0 .................5.

需要尽快帮助。

长基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lawrence,

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。

     等待时需要检查两个项目。

    USB2ANY是否通过I2C与DRV1.0983万通信? 如果没有,请告知我们的专家。

    此外,您是否可以尝试将VCC电压提高到26V,然后按OK? 这不应产生任何影响,但可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它无法通信,因为它看不到我正在应用的24VDC。 我的笔记本电脑与全速USB隔离器之间的通信连接到USB2ANY。 USB2ANY似乎有问题。 它可能无法正常工作。

    希望即将推出的全新USB2ANY将于今天推出,成为您的最佳选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发现问题...结果是USB2ANY模块损坏。 这些模块看起来有点摇摇欲坠。