This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为系统电压48V和电流3A的开关磁阻电机选择MOSFET驱动器

Guru**** 2371530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8844
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/581065/selection-of-mosfet-driver-for-switched-reluctance-motor-with-system-voltages-48v-and-current-3a

主题中讨论的其他部件:DRV8844DRV8432

您好,  

要选择MOSFET驱动器,我需要了解可用的DRV系列驱动器。 据我所知,我认为DRV系列不需要bootstrap (用于驱动高侧MOSFET开关),我需要为3相SRM提供6路输出。 正在查找提示回复。 请告诉我是否需要任何其他详细信息。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pragash,

    请参阅以下链接:

    驱动程序 -- www.ti.com/.../brushless-dc-gate-drivers-products.page
    具有FET的驱动程序-- www.ti.com/.../brushed-dc-driver-with-fets-products.page
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    我想知道是否可以使用DRV 8432和DRV 8844驱动开关磁阻电机?
    高侧FET的最大占空比范围是否存在任何问题?
    自举电容器是否独立充电? (实际上,对于自举电容器,仅在低压侧充电
    FET处于开启状态)

    Pragash.A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pragash,

    DRV8844可能无法使用。 额定电流低于3A。

    DRV8432可以工作,但这取决于控件。 每个输出对都有一个重置信号。 如果可以使用FET代替二极管,则可能工作。
    DRV8432具有引导体系结构。 建议使用小的低脉冲来为自举电容器充电。