This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8880EVM:"获取URL"在"从Web下载"GUI Composer运行时"期间出现错误

Guru**** 2371430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/581166/drv8880evm-error-getting-url-during-download-from-web-of-gui-composer-runtime

部件号:DRV8880EVM

我正在按照以下说明操作:

并获取错误:

问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dietmar,您好!
    您在哪一步遇到问题? 由于某种原因,照片未上载且未显示。 请重新发布。 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dietmar,您好!

    请参阅以下链接: e2e.ti.com/.../187.5115万

    如果这不起作用,请提供任何日志文件。 我们将联系GUI作曲家专家。