This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8842EVM:评估模块软件CPG004-5的问题

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/581047/drv8842evm-problems-with-evaluation-module-software-cpg004-5

部件号:DRV8842EVM

嗨。

我对评估板有问题。

我尝试将其连接到计算机,窗口底部显示“Connected (已连接)”。 但是红/绿的窗口永远不会变绿,我不能用Evalutaion板做任何事情。

我在Windows 7和Windows XP上尝试过

即使USB电缆未插入,程序也会显示已连接。

让我知道如何使这项工作发挥作用。

我在Windows XP兼容模式下运行该程序。如自述文件中所述。

我遇到问题的是DRV 8842评估模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Claus:

    GUI中有一个下拉菜单,允许更改COM端口。 请确保在连接之前选择了正确的COM端口。

    您能否提供GUI的屏幕截图和显示可用端口的设备管理器的屏幕截图?