This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8823:单极步进电机驱动

Guru**** 2375850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8823
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/580671/drv8823-unipolar-stepper-motor-drive

部件号:DRV8823

您好,

是否可以使用DRV8823在单极模式下驱动步进电机。 如果是,请分享要遵循的顺序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rakesh,

    这可能是可行的,具体取决于设置。

    您计划如何连接单极步进器? 请提供连接图。

    步进电机参数是什么(电阻/电流/电压额定值)? 您是否打算使用现行法规?